This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122是否是一个好选择?

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948391/lm5122-is-lm5122-a-good-choice

器件型号:LM5122

您好!

在我们的应用中、我们希望使用 LM5122来驱动500W 功率放大器以实现短脉冲(例如10ms)。 我们系统的电源输入约为50W。因此、我们现在的想法是在输出端放置一个大电容器。  

当功率放大器工作时、我们期望 LM5122进入间断模式。 电容器将放电以提供所需的功率。  

当功率放大器处于空闲模式时、我们希望 LM5122能够从间断模式中恢复、以便为电容器充电。  

我们想问 LM5122是否是此应用的理想选择。

LM5122能否从间断模式中恢复? 在另一个线程()所示的使用 TI-NA SPICE 的仿真中   ,我无法从间断模式中恢复 LM512。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo 曾鹏、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5122。

    通过将 RES 引脚拉至接地可禁用断续峰值电流限制。 这将使 LM5122能够在放大器开启时继续为其提供一定的功率。 这也有助于减少输出端所需的电容。

    LM5122将是此应用的理想选择。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢

    Garrett