This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:支持 BQ40Z80RSMT/R 化学 ID 选择。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163790/bq40z80-bq40z80rsmt-r-chemical-id-selection-support

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ27426

尊敬的德州仪器公司:

我的 BMS 6S 设计采用了 BQ40Z80 IC 和 BAK N18650CP 锂离子可充电电池。 我根据"化学 ID 选择工具(GPC)简易指南"文档创建了充电/放电曲线。 我收到了 GPC 报告、其中 ChemID -> 5829是最佳化学 ID、但 bqStudio 化学 ID 列表中不存在此 ID。 在收到的报告中、我看到"偏差高于建议的水平。 需要为此单元发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行表征"。 您能帮我解决这个问题吗?  

我的锂离子电池的配置文件。 正如您在放电模式中看到的、我在我的负载上使用了 CV 放电选项(2.5V)。 您是否认为这是 ChemID 选择出现问题的原因?

感谢您的支持。

此致、

Kamil Leśkiewicz í a

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //

GPC 报告:

Chemistry ID 选择工具、rev = 2.53
当前时基故障中使用的配置:
ProcessingType = 2
NumCellSeries = 1.
ElapsedTimeColumn=0
VoltageColumn = 1.
CurrentColumn = 2
TemperatureColumn = 3.
最佳化学 ID:5829最佳化学 ID 最大 偏差,%:7.6
所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%
Chem Id 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
0 0 0 0
警告:偏差高于建议水平。 需要为此单元发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行表征
为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID
器件/系列#1
通用化学 ID 器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 23.23
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 25.48
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 38.02
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 40.23
最佳通用 ID 3142
警告:通用 ID 偏差  太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
器件/系列#2
通用化学 ID 器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
1210 bq27621: (Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 23.33
354 bq27621: (Alt+CHEM2) 4.35V LiCoO2 25.48
1202 bq27621:(默认值) 4.2V LiCoO2 25.66
最佳通用 ID 1210
警告:通用 ID 偏差  太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
器件/系列3
通用化学 ID 器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
3142 bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 23.23
3230 bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2 24.64
1202 bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 25.66
最佳通用 ID 3142
警告:通用 ID 偏差  太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
警告:第一个 OCVpoint 具有非零电流 I= 0.003请确保在放电开始前有2小时的弛豫时间。
警告:最后一个 OCVpoint 具有非零电流 I= 0.002请确保放电结束后有5小时的弛豫时间。
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kamil、

    工具引起的 CV 放电可能会有一些较大的误差、因为它需要在终止电压之前进行恒定电流放电、此时应立即停止。 请尝试仅使用恒定电流放电进行测试、并在终止时停止放电、这应该会改善工具结果。

    此外、请确保更新 chem ID 数据库、在 bqstudio 中、您所使用的版本旁边的底部应有一个链接。 通过链接更新数据库。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    是的,我们将重复锂离子电池的充电/放电模式。 我认为、明天我们将获得一个在放电模式下不使用 CV 的正确系统配置图。 我将向 GPC 工具发送新数据、并将通知您。

    我已将 bqstudio 中的化学成分列表更新为992版、但找不到 ID 5829。 请参阅随附的图片。

    此致、

    Kamil Leskiewicz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kamil、

    听起来不错、如果您对新报告有任何疑问、请告知我们。

    确保单击表顶部的复选框以包括不包含 turbo 模式支持的 chem ID。 大多数应用不需要涡轮模式数据、因此在没有涡轮模式支持的情况下、有更多可用的化学 ID。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我在数据库版本992中发现 bak N18650CP 单元为 ID 5267、并启用"包括不支持 Turbo 模式2"的化学 ID。 这是很好的信息。 现在、我们可以开始为 BMS 准备黄金映像。

    感谢您的支持。

    和其他信息:

    如下图所示、我们在放电模式下重复充电/放电曲线、但 GPC 报告仍将 ID 5829显示为 BAK N18650CP 的最佳化学 ID。 这是非常有趣的、原因是什么。 如有任何资料,我将不胜感激。 在"管理"中、您可以从测量中找到我们的数据。

    此致、

    Kamil Leskiewicz

    ///-------------------------------------------------------------- //

    ///-------------------------------------------------------------- //

    e2e.ti.com/.../BAK_5F00_N18650CP_5F00_3350mAh_5F00_v2_2D00_report.zip

    e2e.ti.com/.../BAK_5F00_N18650CP_5F00_3350mAh_5F00_v2.zip

    e2e.ti.com/.../CHEMICAL_5F00_ID_5F00_CHARGE_5F00_DISCHARGE_5F00_GRAPH_5F00_v2.xlsx