主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ27426
尊敬的德州仪器公司:
我的 BMS 6S 设计采用了 BQ40Z80 IC 和 BAK N18650CP 锂离子可充电电池。 我根据"化学 ID 选择工具(GPC)简易指南"文档创建了充电/放电曲线。 我收到了 GPC 报告、其中 ChemID -> 5829是最佳化学 ID、但 bqStudio 化学 ID 列表中不存在此 ID。 在收到的报告中、我看到"偏差高于建议的水平。 需要为此单元发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行表征"。 您能帮我解决这个问题吗?
我的锂离子电池的配置文件。 正如您在放电模式中看到的、我在我的负载上使用了 CV 放电选项(2.5V)。 您是否认为这是 ChemID 选择出现问题的原因?
感谢您的支持。
此致、
Kamil Leśkiewicz í a
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //
GPC 报告: