This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010A:输入电压扫描过程中输出不稳定

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164131/lm5010a-unstable-output-across-vin-sweep

器件型号:LM5010A

使用 Excel 快速入门计算器可以找到以下电路中的组件值。  

对工作台上的电路进行性能评测可得出以下 Vout 与 Vin

输入电压 输出电压
12.01 9.00
13时 9.00
14.02 9.00
15.01 9.00
16.02 8.99
17.00 8.98
18.01 8.98
19.01 8.96.
20.00 ~8.0-8.95
21.01 ~7.5-8.98
22.00 7.28.
22.50. 6.27.
23.01 5.21.
24.00 4.86
25.00 4.28.
26.01 3.94.
27.00 3.63
28.00 3.49.

电路正在馈送扬声器放大器、因此电流消耗必然会波动。 但是、它的标称 值为60mA。

输入电压大约为20V 时、电路似乎失去了将输出保持在稳定9V 的能力。 当音频播放时、输出抖动。 输入电压持续为21V。 输入电压为22V 时、输出足够低、扬声器放大器不再工作。 随着输入从此处增大、输出继续下降。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    电路设计正常

    L1电感器额定电流>500mA

    输出电容 C54额定电压>25V

    D5必须是100V 1A 肖特基二极管。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢二极管上的指针。 部件已订购、安装新二极管后、我将进行更新。