请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5010A 使用 Excel 快速入门计算器可以找到以下电路中的组件值。

对工作台上的电路进行性能评测可得出以下 Vout 与 Vin
| 输入电压 | 输出电压 |
| 12.01 | 9.00 |
| 13时 | 9.00 |
| 14.02 | 9.00 |
| 15.01 | 9.00 |
| 16.02 | 8.99 |
| 17.00 | 8.98 |
| 18.01 | 8.98 |
| 19.01 | 8.96. |
| 20.00 | ~8.0-8.95 |
| 21.01 | ~7.5-8.98 |
| 22.00 | 7.28. |
| 22.50. | 6.27. |
| 23.01 | 5.21. |
| 24.00 | 4.86 |
| 25.00 | 4.28. |
| 26.01 | 3.94. |
| 27.00 | 3.63 |
| 28.00 | 3.49. |
电路正在馈送扬声器放大器、因此电流消耗必然会波动。 但是、它的标称 值为60mA。
输入电压大约为20V 时、电路似乎失去了将输出保持在稳定9V 的能力。 当音频播放时、输出抖动。 输入电压持续为21V。 输入电压为22V 时、输出足够低、扬声器放大器不再工作。 随着输入从此处增大、输出继续下降。
提前感谢!