大家好、
我对此器件有疑问。
客户有一个应用、在某些情况下、他们会将输入旁路到芯片的输出。 它们是否必须在输出端添加开关以提供保护? 还是该器件甚至可能实现?
提前感谢。
此致、
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zack、
他们目前正在开发一个能够传输高达20W 功率的移动电源。 请参阅下图、了解预期用途/应用的方框图。

客户将打开或禁用升压模块、并使用 S1将其旁路掉。 在这里、电压将高达4.2V。 在这种情况下、芯片不会损坏。 是这样吗?
其他信息:
输入电压3.0V 至4.2V
输出功率:20W
峰值输出功率:30W (对于200us)
输出电压:5.0V 至10.0V (我们将在多个电压下进行测试以评估最佳效率)
如果您需要更多信息、请告诉我。
此致、
Marvin