This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:应用问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163602/tps552882-application-question

器件型号:TPS552882

大家好、

我对此器件有疑问。

客户有一个应用、在某些情况下、他们会将输入旁路到芯片的输出。 它们是否必须在输出端添加开关以提供保护? 还是该器件甚至可能实现?

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    TPS552882 Vout 绝对最大电压小于 VIN 绝对最大电压。 例如、如果输入电压为30V 并将输入电压旁路至输出电压、则芯片将损坏。

    但是、如果客户的应用最大输入电压小于25V、则不会出现问题。

    我想?客户为什么要将输入旁路至输出 Δ I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    他们目前正在开发一个能够传输高达20W 功率的移动电源。 请参阅下图、了解预期用途/应用的方框图。


    客户将打开或禁用升压模块、并使用 S1将其旁路掉。 在这里、电压将高达4.2V。 在这种情况下、芯片不会损坏。 是这样吗?

    其他信息:

    输入电压3.0V 至4.2V
    输出功率:20W
    峰值输出功率:30W (对于200us)
    输出电压:5.0V 至10.0V (我们将在多个电压下进行测试以评估最佳效率)

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您分享系统方框图。

    可以将输入电压旁路至输出电压。 但是、当绕过输入电压至输出电压时、请记住禁用 TPS552882 (EN =低电平)。