主题中讨论的其他器件:TPS65988
尊敬的团队:
我们发现、如果我们要 控制 TPS65988的 I2C、则需要使用以下工具。 您能否直接提供下载链接或工具?

非常感谢、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们发现、如果我们要 控制 TPS65988的 I2C、则需要使用以下工具。 您能否直接提供下载链接或工具?

非常感谢、
Jimmy
你好、Jimmy、
I2C 设置可在任何 Thunderbolt 使用情况下使用、并可用于与连接的器件建立 I2C 通信(主器件和从器件方向)。 ROM 变体(DH、DJ、DK)决定了项目所需的 GUI 版本。 在您的案例中、DH 将使用6.1.3版应用程序自定义工具。
请转到下面的链接并向下滚动到下载部分:

单击下载按钮、将转至应用程序自定义工具的请求下载页面。 填写相应的信息、并在处理请求后向您发送电子邮件。

如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我!
谢谢、此致、
林德华
您好、Raymond、
感谢您的大力支持。
我们的 Type-C 连接器只能检测一侧的 USB 3.2器件、即当我们在另一侧插入 Type-C 连接器时、无法检测到 USB 3.2器件。 实现操作后、我发现此问题是由 I2C_1 (主器件)不工作导致的、I2C_1上没有 I2C 信号。 在我看来、当安装了 Type-C USB 器件时、I2C_1 (主器件)应自动传输 I2C 信号。 我的问题是如何使 I2C_1 (主器件)正常工作?

在我们的应用中、我应该选择哪种端口类型?

非常感谢、
Jimmy
你好、Jimmy、
您在 USB3.2中为 I2C 事件使用了什么事件? 某些事件的每个方向有两个单独的事件、因此如果一侧正常工作、另一侧不工作、则另一个事件可能未正确配置。 例如、如果您希望针对两个电缆方向触发"User Alt Mode 1 Entered"事件、则需要使用突出显示的触发事件创建两个单独的 I2C 事件、如下所示:

关于您的应用、您能否详细说明 PD 将扮演什么角色? 它是可以拉电流和灌电流的 DRP (双角色电源)吗? 它只是一个仅拉电流还是仅灌电流应用? 然后、可以在端口配置(0x28)和端口控制(0x29)中更改这些设置、以了解更具体的功率和数据角色详细信息。
谢谢、此致、
林德华