This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:TPS65988DK 问题

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161767/tps65988dk-question-of-tps65988dk

器件型号:TPS65988DK
主题中讨论的其他器件:TPS65988

尊敬的团队:

我们发现、如果我们要 控制 TPS65988的 I2C、则需要使用以下工具。 您能否直接提供下载链接或工具?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您希望配置哪个 ROM 变体(DH、DJ、DK)? 如果您使用的是 DJ 或 DK、您是否希望实现 Thunderbolt? 如果是、您还需要参考英特尔参考设计。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的大力支持!

    我们使用的是 TPS65988DH。  

    我们的设计中没有 Thunderbolt、或者您意味着如果没有 Thunderbolt 功能、I2C (主设备)也不会有该功能?

    该 I2C 的通信 目标是什么?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    I2C 设置可在任何 Thunderbolt 使用情况下使用、并可用于与连接的器件建立 I2C 通信(主器件和从器件方向)。 ROM 变体(DH、DJ、DK)决定了项目所需的 GUI 版本。 在您的案例中、DH 将使用6.1.3版应用程序自定义工具。  

    请转到下面的链接并向下滚动到下载部分:

    单击下载按钮、将转至应用程序自定义工具的请求下载页面。 填写相应的信息、并在处理请求后向您发送电子邮件。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我!

    谢谢、此致、

    林德华

    申请链接: https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的大力支持。


    我们的 Type-C 连接器只能检测一侧的 USB 3.2器件、即当我们在另一侧插入 Type-C 连接器时、无法检测到 USB 3.2器件。 实现操作后、我发现此问题是由 I2C_1 (主器件)不工作导致的、I2C_1上没有 I2C 信号。 在我看来、当安装了 Type-C USB 器件时、I2C_1 (主器件)应自动传输 I2C 信号。 我的问题是如何使 I2C_1 (主器件)正常工作?

    在我们的应用中、我应该选择哪种端口类型?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您在 USB3.2中为 I2C 事件使用了什么事件? 某些事件的每个方向有两个单独的事件、因此如果一侧正常工作、另一侧不工作、则另一个事件可能未正确配置。 例如、如果您希望针对两个电缆方向触发"User Alt Mode 1 Entered"事件、则需要使用突出显示的触发事件创建两个单独的 I2C 事件、如下所示:

    关于您的应用、您能否详细说明 PD 将扮演什么角色? 它是可以拉电流和灌电流的 DRP (双角色电源)吗? 它只是一个仅拉电流还是仅灌电流应用? 然后、可以在端口配置(0x28)和端口控制(0x29)中更改这些设置、以了解更具体的功率和数据角色详细信息。  

    谢谢、此致、

    林德华