This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:可能的损坏原因

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82150, TPS82140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948432/tps82140-possibility-of-reason-for-damage

器件型号:TPS82140
主题中讨论的其他器件:TPS82150

我正在调查一些 TPS82140和 TPS82150的损坏原因。

客户状况低于;

・原理图基于带调整 RFB 的 EVM。

・μ V 输出电压有许多情况:1.2V~5V、这些情况也会损坏。

・μ A Iout 小于模块的电流限制(TPS82140:1.2A、TPS82150:0.9A)

・启动具有足够的裕度、适用于两种情况:将 IC 重置为 EN (延迟约400ms)或较长的软启动时间(50ms)

・Ω 输入侧连接了 AC/DC 模块: CLP0212FPEX5Z01C

【问题】

・这些条件是否需要 TPS82140/50输入侧的 TVS 或保险丝?

・当手动开关打开⇒关闭⇒打开(小于1秒)时、是否有可能损坏?

・如果存在其他损坏原因、请告知我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      当您提到损坏时、您能告诉我们您看到的是哪种类型的损坏吗? 您是否观察到任何引脚对地短路等?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Gerold

    感谢您的快速回复、

    损坏的时间无法证明、客户正在考虑。

    我会在收到任何信息时向您提供最新信息。

    下面附加了引脚条件;

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      您能给我发送一封电子邮件、地址是 g- dhanabalan、地址是 TI.com

    此致、

    Gerold