主题中讨论的其他器件:TPS82150、
我正在调查一些 TPS82140和 TPS82150的损坏原因。
客户状况低于;
・原理图基于带调整 RFB 的 EVM。
・μ V 输出电压有许多情况:1.2V~5V、这些情况也会损坏。
・μ A Iout 小于模块的电流限制(TPS82140:1.2A、TPS82150:0.9A)
・启动具有足够的裕度、适用于两种情况:将 IC 重置为 EN (延迟约400ms)或较长的软启动时间(50ms)
・Ω 输入侧连接了 AC/DC 模块: CLP0212FPEX5Z01C
【问题】
・这些条件是否需要 TPS82140/50输入侧的 TVS 或保险丝?
・当手动开关打开⇒关闭⇒打开(小于1秒)时、是否有可能损坏?
・如果存在其他损坏原因、请告知我。
此致、
Satoshi