This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:有关 LM317电源的问题

Guru**** 2846340 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164561/lm317-question-about-a-power-supply-with-lm317

器件型号:LM317

您好!

我对使用 LM317的电源有疑问:

  • LM317是否存在"温度"与"预期寿命"?、
  • 运行温度越高、其预期工作寿命是否会越短?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    这种情况有些真实、但主要是在较高的温度(高于125°C 左右)下。 较高温度下的故障机制是相邻材料相互扩散、最终产生间隙(即开路)、并且这种扩散与温度之间的关系不是线性的。 通常、我们可以根据给定的裸片条件来仿真预期的时基故障率、但由于这是一款传统的 National Semiconductor 器件、因此我们无法访问设计文件、因此我们在这里可以做的事情不多。  

    此致、

    Nick