Other Parts Discussed in Thread: LM317
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM317 您好!
我对使用 LM317的电源有疑问:
- LM317是否存在"温度"与"预期寿命"?、
- 运行温度越高、其预期工作寿命是否会越短?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Luis、
这种情况有些真实、但主要是在较高的温度(高于125°C 左右)下。 较高温度下的故障机制是相邻材料相互扩散、最终产生间隙(即开路)、并且这种扩散与温度之间的关系不是线性的。 通常、我们可以根据给定的裸片条件来仿真预期的时基故障率、但由于这是一款传统的 National Semiconductor 器件、因此我们无法访问设计文件、因此我们在这里可以做的事情不多。
此致、
Nick