您好!
我目前正在使用 TP2121芯片设计解决方案、我们尝试估算反向电流保护(IRCB)。 在我们的应用中、系统可能会对输出施加电压、我们必须确保反向保护、以避免对系统产生阻尼。
在数据表中,IRCB 只有一个很大的范围 [最小值:0.2A;典型值:1A,最大值:2A]。 该参数是否有更准确的杆菌,或者是否有计算该参数的公式 ?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、感谢您的快速回答。
在 ou 系统中、我们有一个连接到 in1的电池 LI-Po、一个位于 in2上的备用电源和一个连接到 out 的输出连接器。
我们只是尝试在终端用户在输出连接器中插入错误的器件(充电器错误或类似的器件)时、系统将会发生什么情况。 如果我正确地理解了数据表、tps2121可能允许从 OUT 到 IN1的反向电流(IRCB)、从而对我们的锂聚合物电池进行阻尼。
您好、Frank、
当通道关闭时、反向电流无法流动。 只有当通道打开时、才可能存在反向电流。 因此、使用与上述相同的示例、假设一切设置正确、5V 电池为输出供电。 如果输出突然上升至10V (通过某种下游故障或使用10V 充电器)、则反向电流可能会瞬间从 OUT 流入 IN1 (这取决于电源的强度和许多因素) 但是、如果该反向电流达到典型值1A、器件将关闭以保护电源轨。
反向电流完全受 TPS2121的导通电阻的限制、这就是为什么小输出上升会导致瞬时尖峰。
我希望此详细信息能帮助您了解 TPS2121的工作原理。 如果您有其他问题、请告诉我。
感谢您在设计中使用 TI 电源多路复用器。