This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:IRCB 杆菌

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947818/tps2121-ircb-caracteristics

器件型号:TPS2121

您好!

我目前正在使用 TP2121芯片设计解决方案、我们尝试估算反向电流保护(IRCB)。 在我们的应用中、系统可能会对输出施加电压、我们必须确保反向保护、以避免对系统产生阻尼。

在数据表中,IRCB 只有一个很大的范围 [最小值:0.2A;典型值:1A,最大值:2A]。 该参数是否有更准确的杆菌,或者是否有计算该参数的公式 ?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    在什么情况下施加的外部电压会大于输入? 当器件关断时、集成的背靠背 FET 结构将阻止任何反向电流的流动。

    I_RCB 规格适用于器件处于导通状态且输出电压瞬时上升的情况。 由于该器件的 R_on 较低、较小的 Vout 与 VIN 差异可能会导致反向电流。

    数据表上的规格涵盖了所有推荐的用例条件、过热和 器件变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回答。

    在 ou 系统中、我们有一个连接到 in1的电池 LI-Po、一个位于 in2上的备用电源和一个连接到 out 的输出连接器。

    我们只是尝试在终端用户在输出连接器中插入错误的器件(充电器错误或类似的器件)时、系统将会发生什么情况。 如果我正确地理解了数据表、tps2121可能允许从 OUT 到 IN1的反向电流(IRCB)、从而对我们的锂聚合物电池进行阻尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    当通道关闭时、反向电流无法流动。 只有当通道打开时、才可能存在反向电流。 因此、使用与上述相同的示例、假设一切设置正确、5V 电池为输出供电。 如果输出突然上升至10V (通过某种下游故障或使用10V 充电器)、则反向电流可能会瞬间从 OUT 流入 IN1 (这取决于电源的强度和许多因素) 但是、如果该反向电流达到典型值1A、器件将关闭以保护电源轨。

    反向电流完全受 TPS2121的导通电阻的限制、这就是为什么小输出上升会导致瞬时尖峰。

    我希望此详细信息能帮助您了解 TPS2121的工作原理。 如果您有其他问题、请告诉我。

    感谢您在设计中使用 TI 电源多路复用器。