This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:单节电池充电器 IC BQ21061

Guru**** 2811145 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939240/bq21061-single-cell-charger-ic-bq21061

器件型号:BQ21061

您好 E2E 团队、

我在使用 BQ21061单节电池充电器时遇到问题;通常情况下、TI 部件没有问题。
这是我多年来第一次来这里!

如果之前有人使用过此器件并发现类似问题、请分享您的经验。

问题列表:

1:当 BAT1/2和 GND 之间连接3.7V 单节锂离子电池时、PMID1/2上没有电压。
2. VDD 上没有电压。
3.连接电池时,充电器从电池消耗~20mA 的电流

期待收到您的来信。

谢谢、

Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    插入电池后、器件默认为运输模式。 您必须将/MR 保持在低电平超过125ms、才能唤醒器件并为电源轨加电。