Other Parts Discussed in Thread: BQ21061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ21061 您好 E2E 团队、
我在使用 BQ21061单节电池充电器时遇到问题;通常情况下、TI 部件没有问题。
这是我多年来第一次来这里!
如果之前有人使用过此器件并发现类似问题、请分享您的经验。
问题列表:
1:当 BAT1/2和 GND 之间连接3.7V 单节锂离子电池时、PMID1/2上没有电压。
2. VDD 上没有电压。
3.连接电池时,充电器从电池消耗~20mA 的电流
期待收到您的来信。
谢谢、
Raymond