This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:DRVH、DRVL 绝对最大额定值、脉冲、带 lt;20ns

Guru**** 2505255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A, TPS51218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948117/tps53219a-drvh-drvl-absolute-max-rating-pulse-with-20ns

器件型号:TPS53219A
主题中讨论的其他器件: TPS51218

您好!

我们的客户对 TPS53219A DRVH 有疑问、即脉宽<20ns 的 DRVL 绝对最大额定值、器件中未指定该值、而 TPS51218中则指定该值。

您能不能让我们的客户知道 DRVH、即脉宽小于20ns 的 DRVL 绝对最大额定值。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我将与设计团队核实 TPS53219A 上 HDRV 和 LDRV 网络的20ns 脉冲额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我向设计团队核实了 TPS53219A。  TPS53219A 中的驱动器的大小与 TPS51218中的驱动器相同、但其核心结构、布局和实现是相同的、因此它们应该能够安全地承受与 TPS53218相同的20ns 瞬态应力。