请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53219A 主题中讨论的其他器件: TPS51218
您好!
我们的客户对 TPS53219A DRVH 有疑问、即脉宽<20ns 的 DRVL 绝对最大额定值、器件中未指定该值、而 TPS51218中则指定该值。
您能不能让我们的客户知道 DRVH、即脉宽小于20ns 的 DRVL 绝对最大额定值。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.