This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:是否禁用电荷泵?

Guru**** 2534970 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948560/lp5569-disable-charge-pump

器件型号:LP5569

大家好、

如果应用已经有5V 电源、是否有办法禁用电荷泵?
仅仅不组装 C1/C2而不使用任何 Cout 电容器是否足够了? 还是需要进行一些其他更改?

您是否有一些设计技巧(本用例的原理图、布局指南)?
能否直接在 LP5569 EVM 上进行测试?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    请参阅随附的表格。

    此外、当 LEDx_CONTROL (地址07h–0Fh)寄存器 external_POWERx 位= 1时、LEDx 输出配置为外部电源、并禁用正向电压监控。

    在电路板上进行上述更改并设置 LEDx_CONTROL 寄存器、即可在 EVM 上进行测试。

    最恰当的考虑

    徐美奈