请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5569 大家好、
如果应用已经有5V 电源、是否有办法禁用电荷泵?
仅仅不组装 C1/C2而不使用任何 Cout 电容器是否足够了? 还是需要进行一些其他更改?
您是否有一些设计技巧(本用例的原理图、布局指南)?
能否直接在 LP5569 EVM 上进行测试?
提前感谢!
A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.