This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:UCC27211的最短导通时间(用于确保电荷自举电容器的底部开关)和死区时间是多少?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938241/ucc27211-what-is-the-minimum-turn-on-time-bottom-switch-to-ensure-charge-bootstrap-capacitor-and-dead-time-of-ucc27211

器件型号:UCC27211

大家好,   

我已经观察到 UCC27211DDA 高侧/低侧栅极驱动器并将其用于我的4开关降压/升压应用。 我将为您提出一个简单的基本问题。 对于我的应用,最低开关导通时间对于自举电容器充电时间(最短充电时间)非常重要。 使用最小导通时间信息,我将确定占空比限制。(如降压最大占空比不超过0.9,升压最小占空比不低于0.07等)  

但在数据表中,这次没有任何信息。 如何获取此信息? 您能简单解释一下吗?  

另一个基本问题是 死区时间通常为2nsec,不是吗?  这一次有点小? 我希望大于100nsec。   

我正在寻找您的回答和帮助。

谢谢。  

Burak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Burak、 今天是美国的假日。 我的同事明天会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    感谢您关注我们的驱动器。

    在低侧的最短导通时间方面、您需要确保引导电容器有足够的时间进行补充、以便在高侧导通期间、HB_HS 电压不会降至 UVLO 阈值以下。

    如您所知、自举将通过自举二极管和电阻器从 VDD 电容器充电至低侧 FET 的低侧 RDS、ON。 BOOT 电容器的充电时间可通过时间常数 t = Cboot *[ Rboot + RDS、on ]近似计算。  

    您会将最小低侧导通时间调整为略高于此计算值。

    至于死区时间、2ns 太小、具体取决于您的应用、正确的做法是、您希望有足够的击穿裕度、并根据您的应用要求选择死区时间、同时考虑可接受的死区时间损耗。

    此致、

    -Mamadou   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamadou,

    感谢您的简要说明。  此外,我想再问一个关于 Rboot 电阻的问题。

    在 ucc27211dda 中 ,不包括 Rboot 电阻。 不是吗?  我没有 ın ucc27211dda 配置和电气参数。



    UCC27211DDA 的 Rboot 电阻是多少?  如果我取 0?   

    您给出 的公式为 t= Cboot*(Rboot (take0)+RDS、on (MOSFET)+二极管导通电阻(动态电阻典型值=5欧姆,最大值=0.85欧姆)  这次将更加准确?

    感谢您的帮助。

    Burak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    大多数栅极驱动器在 IC 中不包含自举电阻。 此组件是在外部实现的、通常是可选的、但强烈建议使用。 另一方面、驱动器 IC 通常包含自举二极管、以节省布板空间和成本。

    对于第二个问题、是的、您还将考虑低侧 FET Rd、SON 和二极管动态特性。

    下面的链接也可能会有所帮助。

    https://www.ti.com/lit/an/slua887/slua887.pdf

    此致、

    -Mamadou