This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:LM5166 PSpice 瞬态模型在没有 GND 的情况下工作

Guru**** 2383650 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166, LM22680
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947900/lm5166-lm5166-pspice-transient-model-works-without-gnd

器件型号:LM5166
主题中讨论的其他器件: LM22680

您好!
我在 LTSPICE 中使用了该模型。
在正常操作中、该模型运行良好。
现在、我想根据 snva856a.pdf 第5章将器件仿真为反相降压/升压转换器。
但这不奏效。
在进行一些搜索后、我发现、如果仿真 GND 未连接到 GND-PIN、而是网络中的其他位置、则"正常"仿真不起作用。

显然、在仿真文件中、网络"0"用作绝对 GND、未分配给器件的 GND 引脚。
如何纠正此问题? (搜索" 0"并替换为" gnd "不起作用。

因此、您无需在仿真中将任何东西连接到引脚 GND 或焊盘-电路仍在仿真中运行、但仅在称为 simule-gnd 的"正常"降压仿真中运行

B.R.
Wilfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请查看随附应用手册中的图8、了解具体方法

    使用普通降压模型来模拟 IBB。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../1537.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我写道:
    "现在、根据 snva856a.pdf 第5章、我想将该器件仿真为反相降压/升压转换器。"

    因此、这不是如何实现它的问题、但问题是模型不起作用。

    要获得负电压、必须将接地端置于电感后面。
    如果您这样做、模型将不再工作、因为它们在模型中使用网"0"、这种网始终是接地的。

    (因此可以在没有 GND 连接的情况下仿真模型、因为 GND 通过模型中的网络"0"进行连接-很有趣)

    由于这个误差、GND 连接不能悬空、并且永远不会变成一个负电压。

    因此、您无法使用该模型根据 snva856a 来仿真 IBB。

    必须修改模型、以便必须将所有网"0"和类似值分配给模型中的实际 GND 引脚。


    BR
    Wilfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    使用应用手册中所示的方法、只需在稳压器的输入和输出之间连接输入电源。

    您无需更改接地连接。

    当然、这并不是反相稳压器的确切表示。  但是、这与您使用降压转换器的方式相同

    在应用中用作 IBB。

    遗憾的是、我们没有针对该器件的 IBB 模型具有"浮动"接地。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想仿真一个具有正负电源的电路。 LM5166和相应的控制电路。
    如果添加了第二个 LM5166、这将不起作用。

    我发现 其他开关稳压器(LM22680)也存在此问题、我们也将其用作 BB 和 IBB。

    由于我们现在正在重新设计我们的产品、我希望能够提前对此进行仿真。

    我可能会使用 LTC3630A、因为该模型可以仿真为 BB 和 IBB、而不会出现任何问题。
    遗憾的是、TI 型号不提供这种功能。

    BR
    Wilfried