主题中讨论的其他器件: LM22680
您好!
我在 LTSPICE 中使用了该模型。
在正常操作中、该模型运行良好。
现在、我想根据 snva856a.pdf 第5章将器件仿真为反相降压/升压转换器。
但这不奏效。
在进行一些搜索后、我发现、如果仿真 GND 未连接到 GND-PIN、而是网络中的其他位置、则"正常"仿真不起作用。
显然、在仿真文件中、网络"0"用作绝对 GND、未分配给器件的 GND 引脚。
如何纠正此问题? (搜索" 0"并替换为" gnd "不起作用。
因此、您无需在仿真中将任何东西连接到引脚 GND 或焊盘-电路仍在仿真中运行、但仅在称为 simule-gnd 的"正常"降压仿真中运行
B.R.
Wilfried