Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B, TPS54560
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560B 主题中讨论的其他器件: TPS54560
您好!
我设计了基于 TPS54560B IC 的电源模块 PCB。 它具有以下特性
输入功率:5V 至60V
输入/输出电流:5A
输出电压:5V
PCB 上电了4个模拟摄像头、并且还具有5V/5A 电压输出。 我根据数据表设计了 PCB 布局。 我想知道、如何降低 PCB 上的噪声? 我可以使用哪些技术来实现这一目的?
此致、
Vijana Maparathna