This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:基于 TPS54560B 的 PCB 的输入/输出电压降噪技术

Guru**** 2812355 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948447/tps54560b-input-output-voltage-noise-reduction-techniques-of-tps54560b-based-pcb

器件型号:TPS54560B
主题中讨论的其他器件: TPS54560

您好!

我设计了基于 TPS54560B IC 的电源模块 PCB。 它具有以下特性

输入功率:5V 至60V

输入/输出电流:5A

输出电压:5V

PCB 上电了4个模拟摄像头、并且还具有5V/5A 电压输出。 我根据数据表设计了 PCB 布局。 我想知道、如何降低 PCB 上的噪声? 我可以使用哪些技术来实现这一目的?

此致、

Vijana Maparathna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijana、

    请在 TI.com 上下载以下文章:

    • SLUA831A--最大限度地减少开关振铃
    • SNVA886----减少汽车降压转换器应用中的传导 EMI
    • 控制同步降压转换器中的开关节点振铃

    也可以遵循 TPS54560 EVM 上的 PCB 布局。

    B R

    Andy