This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61042:TPS61042DRBR 未在输出端提供高电压

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938880/tps61042-tps61042drbr-is-not-providing-high-voltage-at-the-output

器件型号:TPS61042

您好!

我们集成 了 TPS61042DRBR、以运行具有8个内部 LED 且电流要求为40mA 的 LCD 背光。 请查看下面提供的快照、了解我们如何实施该驱动程序。  

似乎在未连接 LCD 的情况下、输出大约为10V、而在 LCD 加电感器变得很热的情况下、输出会降至5V。 在电流配置中、通过 RS 引脚上的6.2欧姆电阻器将输出电流设置为40mA (VFB / 6.2 = 252m / 6.2 =大约40mA)。 以下是 LED 规格和配置;

如果我们的设计中缺少任何内容、请告知我们?  

谢谢、

Muhammad Awais  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片似乎是在最后一封电子邮件中附加的、但不可见、因此以相同的顺序再次在此处附加图片;

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 SW、VOUT、CTRL、IOUT 和 FB 波形进行分析? BTW、10uH 电感器饱和电流如何?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    似乎是组装问题、现在已经解决了、电路正常工作。

    感谢您的回复。

    此致、

    Muhammad Awais