请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61042 您好!
我们集成 了 TPS61042DRBR、以运行具有8个内部 LED 且电流要求为40mA 的 LCD 背光。 请查看下面提供的快照、了解我们如何实施该驱动程序。
似乎在未连接 LCD 的情况下、输出大约为10V、而在 LCD 加电感器变得很热的情况下、输出会降至5V。 在电流配置中、通过 RS 引脚上的6.2欧姆电阻器将输出电流设置为40mA (VFB / 6.2 = 252m / 6.2 =大约40mA)。 以下是 LED 规格和配置;
如果我们的设计中缺少任何内容、请告知我们?
谢谢、
Muhammad Awais