请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56339 大家好、
你好。
我们的客户使用 Webench 设计了一个可将24V 降至5V 的电路。 他想知道 TPS56339是否需要 Vin 到 GND 之间的短路输入保护?
如果有、您会建议使用短路保护吗?
提前感谢!
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TPS56339在 VIN 引脚上实现内部欠压锁定(UVLO)电路。 当 VIN 引脚电压低于内部 VIN UVLO 阈值、VIN 下降阈值典型值3.7V 时、器件被禁用、如果 VIN 接地短路、则可保护 IC。 内部 VIN UVLO 阈值的迟滞为510mV。
如果 应用要求 VIN 引脚上具有更高的 UVLO 阈值、则 EN 引脚可配置两个外部电阻器、如图15 (数据表中的第11页)所示。
BRS、
年轻