This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:短路输入保护

Guru**** 2383920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938855/tps56339-short-circuit-input-protection

器件型号:TPS56339

大家好、

你好。

我们的客户使用 Webench 设计了一个可将24V 降至5V 的电路。 他想知道 TPS56339是否需要 Vin 到 GND 之间的短路输入保护?

如果有、您会建议使用短路保护吗?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS56339在 VIN 引脚上实现内部欠压锁定(UVLO)电路。 当 VIN 引脚电压低于内部 VIN UVLO 阈值、VIN 下降阈值典型值3.7V 时、器件被禁用、如果 VIN 接地短路、则可保护 IC。 内部 VIN UVLO 阈值的迟滞为510mV。

    如果 应用要求 VIN 引脚上具有更高的 UVLO 阈值、则 EN 引脚可配置两个外部电阻器、如图15 (数据表中的第11页)所示。

    BRS、

    年轻