Other Parts Discussed in Thread: TPS22910A, TPS22912C
主题中讨论的其他器件: TPS22912C
我尝试在电压可能不存在导通电压的电压多路复用器应用中使用 TPS22910A。
在 Vin=0 Vout =2.5V 的情况下是否有可能损坏器件?
2. UVLO 和/或反向电流保护是否仍能在 Vin=0和 Vout=2.5V 的情况下工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 William:
此器件可由输入和输出供电。 只要输入电压为0V、反向电流阻断仍然有效。
我认为 输入悬空可能会产生问题、因为当输入悬空时、无法保证输入电压为0V。 不过、必须有一条可以将该电压上拉的重要路径。
在本应用手册的第2节中、我们使用 TPS22910A 和 TPS22912C 构建了一个多路复用器系统: https://www.ti.com/lit/an/slva811a/slva811a.pdf