This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22910A:TPS22910A 电压和输出、但输入为0V?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22910A, TPS22912C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948349/tps22910a-tps22910a-voltage-and-output-but-0v-input

器件型号:TPS22910A
主题中讨论的其他器件: TPS22912C

我尝试在电压可能不存在导通电压的电压多路复用器应用中使用 TPS22910A。

在 Vin=0 Vout =2.5V 的情况下是否有可能损坏器件?

2. UVLO 和/或反向电流保护是否仍能在 Vin=0和 Vout=2.5V 的情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正:

    "我正在尝试在 电压多路复用器应用中使用 TPS22910A、其中可能没有一个电压。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    此器件可由输入和输出供电。 只要输入电压为0V、反向电流阻断仍然有效。  

    我认为 输入悬空可能会产生问题、因为当输入悬空时、无法保证输入电压为0V。 不过、必须有一条可以将该电压上拉的重要路径。

    在本应用手册的第2节中、我们使用 TPS22910A 和 TPS22912C 构建了一个多路复用器系统: https://www.ti.com/lit/an/slva811a/slva811a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmello 先生

    首先、感谢您的快速回复。

    您的回答对我来说有点含糊。  当您提到"输入电压"时、浮动是指"Vin"或"ON"引脚。

    1.您是否怀疑 Vin = float、on = 2.5、 Vout = 2.5V 时出现问题?

    2.您是否对 Vin=0;ON=2.5、Vout=2.5V 有任何疑问?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、William、

    输入电压悬空表示 Vin 引脚悬空、因此我的问题是1。

    该器件的 ON 引脚不会在数据表中提到的任何用例情况下浮动。