请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B69 主题中讨论的其他器件:TPS7B7702-Q1、
您好、专家、
客户使用了 TPS7B6933、希望电流限制为15mA。 它们的实现方式如下、但发现跳闸点远低于预期值70mA、这也是跳闸过热保护。 您是否有任何想法、可能的原因是什么、或建议其他方法来实现电流限制? 谢谢。
LDO:TPS7B6933QDBVRQ1
PNP BJT:二极管 MMBTA56-7-F
R:120千欧
输入电压:24V
输出电压:3.3V