This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69:电流限制问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1, TPS7B69-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938306/tps7b69-current-limit-question

器件型号:TPS7B69
主题中讨论的其他器件:TPS7B7702-Q1

您好、专家、

客户使用了 TPS7B6933、希望电流限制为15mA。 它们的实现方式如下、但发现跳闸点远低于预期值70mA、这也是跳闸过热保护。 您是否有任何想法、可能的原因是什么、或建议其他方法来实现电流限制? 谢谢。

LDO:TPS7B6933QDBVRQ1

PNP BJT:二极管 MMBTA56-7-F

R:120千欧

输入电压:24V

输出电压:3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    电流限制是在内部设置的、因此不可能像 TPS7B69-Q1那样设置电流限制。 客户可能希望使用 TPS7B7702-Q1、该器件具有可编程电流限制功能、就像他们在此处尝试实现的那样。  

    此致、

    Nick