This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:在3A 或更高电流下的 LED 电流期间、TPS92691-Q1损坏

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691-Q1, TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947448/tps92691-q1-damage-on-tps92691-q1-during-led-current-at-3a-or-more

器件型号:TPS92691-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92691

您好!

我正在使用 TPS92691-Q1、寻求有关此问题的建议
(5次)当我将 LED 电流增加到3A 或更多时、会遇到此芯片损坏以及开关 MOSFET 损坏。
(我使用台式 PSU 通过改变 PIN6 (IADJ)电压来增加 LED 电流)。
(电压输入设置为40V)
损坏不是立即发生的、而是在大约3分钟后发生的。

下面是我的一些降压/升压配置
(LED 最大电流为4.2A,36V 正向电压)
(输入电压范围= 32至54.6V)

1:不使用调光控制 PWM (pin4)和 DDRV (pin11)
2:开关频率为80kHz,引脚3 (RT)电阻= 105K 欧姆
3:PIN2 (SS)电容0.047uF
5引脚5 (comp)(2.26k Ω 与0.068uF 串联)+并联750pF
6:使用 Infineon BSC190N15NS3 G (ID (max)=50A、Vds = 150V)的2个开关 MOSFET (以并行方式显示)
7:开关感应电阻器(IC 引脚14 (IS)处)接地)= 12m Ω(1/2W)
8:功率电感= 22uH (Coilcraft MMS1210、8.8A (Isat))
9:LED 电流感应电阻= 20m Ω(1W)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将需要您提供原理图。  此外、我还想验证最大输入电压是否为54.6V、LED 正向电压是否为36V。  您能否监控 FET 上的温度以查看它是否变热。  我想验证您在电路板布局中是否有足够的 FET 散热。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所附为原理图。

    最大输入电压为54.6V。 是的。 (13节锂离子电池的设计:4.2 x 13 = 54.6)

    LED 正向电压(根据 LED 技术规格)可高达40V、但到目前为止、我的测量值(25°C 时)为36V (4.2A 时)

    我尚未测量 MOSFET 温度(稍后将在向我提供更多 TPS92691芯片时测量此温度)。

    2个 MOSFET 采用 SMT 封装、因此热耗散取决于顶部和底部铜平面

    我要指出的另一个问题是、

    我必须在 C34 (U7引脚14)和 RES1 (MOSFET Q16A/B 的源极)之间添加一个330欧姆的电阻器

    否则(如原理图中没有330欧姆的情况),当电流增加到(大约) 3A 以上时,闭环控制将丢失。

    谢谢

    Tioh

    e2e.ti.com/.../TPS92691_2D00_Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tioh、

    为什么要为添加330欧姆的电阻器。  RIS (RES1)是否也损坏?  

    简单计算即可发现功率级的功率耗散: 输出功率约为36V x 4.2A = 151W。 假设效率约为80%、则 FET、电感器和输出二极管的功率耗散约为40W。  使用电路板的接地层可能很难移除该40W 电源。  我猜 FET 会变热并损坏、而这正是 TPS92691的优势所在。  

    IS 反馈在 RES1和 C34之间应具有330欧姆的电阻器、C34在 TPS92691附近、并且在反馈到之前形成 RC 滤波器、否则您可能会错误地感应到 IS。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    感谢您提供信息。

    我将重点研究 FET 散热。

    关于330欧姆电阻器,是的,该电阻器的放置与您所描述的完全相同,在 RES1和 C34之间(如下图所示,"R60")

    我意识到,如果 LED 电流调节到大于3A,则需要添加此电阻器,否则降压/升压转换器无法保持闭环控制(如果没有此330欧姆电阻)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tioh、

    是的、您需要该电阻器、它位于正确的位置。  我现在将关闭此主题、如果您有任何其他问题、您可以打开另一个主题。

    谢谢 Tuan