主题中讨论的其他器件: TPS92691
您好!
我正在使用 TPS92691-Q1、寻求有关此问题的建议
(5次)当我将 LED 电流增加到3A 或更多时、会遇到此芯片损坏以及开关 MOSFET 损坏。
(我使用台式 PSU 通过改变 PIN6 (IADJ)电压来增加 LED 电流)。
(电压输入设置为40V)
损坏不是立即发生的、而是在大约3分钟后发生的。
下面是我的一些降压/升压配置
(LED 最大电流为4.2A,36V 正向电压)
(输入电压范围= 32至54.6V)
1:不使用调光控制 PWM (pin4)和 DDRV (pin11)
2:开关频率为80kHz,引脚3 (RT)电阻= 105K 欧姆
3:PIN2 (SS)电容0.047uF
5引脚5 (comp)(2.26k Ω 与0.068uF 串联)+并联750pF
6:使用 Infineon BSC190N15NS3 G (ID (max)=50A、Vds = 150V)的2个开关 MOSFET (以并行方式显示)
7:开关感应电阻器(IC 引脚14 (IS)处)接地)= 12m Ω(1/2W)
8:功率电感= 22uH (Coilcraft MMS1210、8.8A (Isat))
9:LED 电流感应电阻= 20m Ω(1W)