This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97394Q4M:CSD97394Q4M -需要更高的输出电压

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD97396Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947836/csd97394q4m-csd97394q4m---more-output-voltage-is-needed

器件型号:CSD97394Q4M
主题中讨论的其他器件:CSD97396Q4M

你(们)好

我使用 CSD97396Q4M、频率从80Khz 到200kHz (我的输入电压为2.5-5V)。我的 VSW 大于30V、有时会灼伤我需要另一个能够处理更大电压的组件。 我没有发现这样的电源问题。

您有什么可以推荐的东西吗? 可能是具有直流/直流转换器的晶体管? 或者、如果您有我可以使用的另一个组件、则效果会更好。   

非常感谢您的参与  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    为了防止由高 VSW 振铃导致损坏、您可以 使用以下一种或多种方法:

    1. 将 VIN 电容尽可能靠近功率级 VIN/PGND 引脚放置,包括一个1uf/0402电容,该电容应放置在最靠近功率级的位置,以最大限度地降低寄生电感。

    2.将 BootR 电阻器与自举电容器串联使用。 添加自举电阻有助于降低 VSW 峰值;

    添加 RC 缓冲器、这也有助于减少 VSW 振铃。

    最棒的

    清泉

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的轻扫响应、但有一点是、它不是噪声也不是振铃、这是我在接近谐振频率时在输出中获得的实际电压值、我希望保持该电压。

    您是否有设计为其输出电压为60V 的组件?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

     在我的小组中、我们没有任何额定电压高于60V 的功率级。 但您可以查看其他产品组、例如升压转换器/模块、它们可能适合您的兴趣、因为您具有低输入电压和高输出电压。

    最棒的

    清泉