Other Parts Discussed in Thread: CSD97396Q4M
主题中讨论的其他器件:CSD97396Q4M
你(们)好
我使用 CSD97396Q4M、频率从80Khz 到200kHz (我的输入电压为2.5-5V)。我的 VSW 大于30V、有时会灼伤我需要另一个能够处理更大电压的组件。 我没有发现这样的电源问题。
您有什么可以推荐的东西吗? 可能是具有直流/直流转换器的晶体管? 或者、如果您有我可以使用的另一个组件、则效果会更好。
非常感谢您的参与
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CSD97396Q4M
你(们)好
我使用 CSD97396Q4M、频率从80Khz 到200kHz (我的输入电压为2.5-5V)。我的 VSW 大于30V、有时会灼伤我需要另一个能够处理更大电压的组件。 我没有发现这样的电源问题。
您有什么可以推荐的东西吗? 可能是具有直流/直流转换器的晶体管? 或者、如果您有我可以使用的另一个组件、则效果会更好。
非常感谢您的参与
尊敬的 Sam:
为了防止由高 VSW 振铃导致损坏、您可以 使用以下一种或多种方法:
1. 将 VIN 电容尽可能靠近功率级 VIN/PGND 引脚放置,包括一个1uf/0402电容,该电容应放置在最靠近功率级的位置,以最大限度地降低寄生电感。
2.将 BootR 电阻器与自举电容器串联使用。 添加自举电阻有助于降低 VSW 峰值;
添加 RC 缓冲器、这也有助于减少 VSW 振铃。
最棒的
清泉