请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC23513 您好!
我们在三相 Vienna PFC 电路中使用 UCC23513B (B 版本样片)。
并且输出(浅蓝色)可能与输入(深蓝色)不对应。 在此期间、Vcc 上的10V 电源是稳定的并且不会下降至 UVLO。
我们已经测试了5个模块。
只有1个模块具有此类行为、并且在某些负载(非最大负载或极轻负载)下发生。
通过将 PFC 电感放置在远离栅极驱动器的位置、我们不会看到这种行为。