This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:UCC23513B 的输入到输出之间缺少脉冲

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948139/ucc23513-pulse-missing-from-input-to-output-for-ucc23513b

器件型号:UCC23513

您好!

我们在三相 Vienna PFC 电路中使用 UCC23513B (B 版本样片)。

并且输出(浅蓝色)可能与输入(深蓝色)不对应。 在此期间、Vcc 上的10V 电源是稳定的并且不会下降至 UVLO。

我们已经测试了5个模块。

只有1个模块具有此类行为、并且在某些负载(非最大负载或极轻负载)下发生。

通过将 PFC 电感放置在远离栅极驱动器的位置、我们不会看到这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Howard、

    对于此问题、我将通过电子邮件与您联系。

    是否可以将此主题标记为已解决?