This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM5002:错误:无法创建设计

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5002, LM5022, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937908/webench-tools-lm5002-error-design-cannot-be-created

器件型号:LM5002
主题中讨论的其他器件: LM5022LM5156

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

客户尝试使用 以下规格在升压拓扑的 Webench 中模拟 LM5002、但收到错误消息:无法创建设计!  

误差发生在不同的 Vout 和 Vin Max 上。 当 Vout 和 Vin Max 之间的差值为27V 及以上时、似乎会出现错误。

VIN 最小值= 9V

最大输入电压= 50V

Vout = 50V

Iout=0.5A

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    LM5002的开关峰值电流限制为0.5A、因此无法支持50V 0.5A 负载。 请考虑 LM5156或 LM5022。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi。