请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5002 主题中讨论的其他器件: LM5022、 LM5156
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
客户尝试使用 以下规格在升压拓扑的 Webench 中模拟 LM5002、但收到错误消息:无法创建设计!
误差发生在不同的 Vout 和 Vin Max 上。 当 Vout 和 Vin Max 之间的差值为27V 及以上时、似乎会出现错误。
VIN 最小值= 9V
最大输入电压= 50V
Vout = 50V
Iout=0.5A
此致、
Danilo