This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121 -超级电容备份

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936879/tps2121-tps2121---super-cap-backup

器件型号:TPS2121

您好!

我希望使用 TPS2121作为超级电容器备份来替换 OR-ed 二极管。

在评估板上、我设置 VCOMP 模式、其中 PR1、OV1 OV2和 CP2接地、SS = 0.01uF、ILIM = 21.5K、200uF 电容

从系统中:Vin1 = 5V @ 5A 开关、Vin2 =超级电容器2.5F、由具有二极管和限流电阻的同一开关充电。 输出电压负载约为1A。

非常糟糕的结果:使用 ORed 二极管时、MPU 启动几秒、TPS2121即时复位。

在两个输入都远高于4V 的情况下、导致这种巨大的输出电压骤降(降至2.2V)的原因是什么? 在交换输入和更大的上限下、II 具有类似的结果)。

我是否应该尝试使用迟滞的自动切换(第10.4节)? 假设 VCOMP 的问题可能是由于 ESR 和 TPS2121在两个输入之间来回移动而导致的 SC 输出压降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darko:

    您的图片未显示在您的帖子上。

    请确保在切换期间有足够的输出电容为负载供电。 这是一个 PowerMUX、因此切换方法是断开一个通道的连接、然后连接另一个通道。 我们还建议使用带迟滞的快速切换来缩短负载的开关时间。 VCOMP 模式切换速度要慢得多、可能导致输出骤降。

    感谢您在设计中选择 TI 电源多路复用器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的快速响应。

    今天、我尝试了 PR1上具有迟滞的自动开关模式。 添加了所有来自 EVK 的输出电容器、移除了10欧姆负载。

    正如您在下面看到的、结果甚至更糟。 当加载超级电容器时、它似乎无法处理超级电容器骤降。 对于来自 ST 输出的迟滞、PR1应降至1.13V、但保持不变、表示 ST 未改变状态。

     根据输出电压图,多路复用器进入 HiZ 模式,因为两个输入都无效。 UV 为2.6V、 IN1和 IN2均远高于该值。

    Vin1 = 5V、Vin2 = 4.6V; CP2 = 1.51V;4.6V 时的 PR1 = 1.51;w 迟滞(ST 低电平)= 1.13、Cout = 420uF、Iout = 500mA、SS=0.01uF

    有什么建议吗? 您是否有超级电容器的任何已知应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darko:

    同样、E2E 帖子不会向您显示图片、因此我无法评论当前的问题。

    可以使用 TPS2121构建超级电容器备份系统。 您可以通过 s-dmello@ti.com 向我发送一封电子邮件以获取直接支持吗?  您还能共享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭 E2E 帖子、因为问题已解决。