您好!
我希望使用 TPS2121作为超级电容器备份来替换 OR-ed 二极管。
在评估板上、我设置 VCOMP 模式、其中 PR1、OV1 OV2和 CP2接地、SS = 0.01uF、ILIM = 21.5K、200uF 电容
从系统中:Vin1 = 5V @ 5A 开关、Vin2 =超级电容器2.5F、由具有二极管和限流电阻的同一开关充电。 输出电压负载约为1A。
非常糟糕的结果:使用 ORed 二极管时、MPU 启动几秒、TPS2121即时复位。
在两个输入都远高于4V 的情况下、导致这种巨大的输出电压骤降(降至2.2V)的原因是什么? 在交换输入和更大的上限下、II 具有类似的结果)。
我是否应该尝试使用迟滞的自动切换(第10.4节)? 假设 VCOMP 的问题可能是由于 ESR 和 TPS2121在两个输入之间来回移动而导致的 SC 输出压降。