请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82085 您好!
我们是否可以保持 EN 引脚未连接或连接到高阻抗以禁用 TPS82085? DS 确实表示存在一个400k Ω 的内部下拉电阻器、但不表示 EN 可以保持无连接来禁用 TPS82085。
谢谢。
PI。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Pi、
TPS82085上的 EN 引脚 不应悬空。 如果 EN 引脚意外保持悬空、内部下拉电阻器具有防止切换(在启用和禁用状态之间切换)的功能。
此致、
Davor