This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:TPS82085中的 EN 引脚能否保持悬空以禁用它?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938021/tps82085-can-en-pin-in-tps82085-be-left-floating-for-disabling-it

器件型号:TPS82085

您好!

我们是否可以保持 EN 引脚未连接或连接到高阻抗以禁用 TPS82085? DS 确实表示存在一个400k Ω 的内部下拉电阻器、但不表示 EN 可以保持无连接来禁用 TPS82085。

谢谢。

PI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pi、

     TPS82085上的 EN 引脚 不应悬空。 如果 EN 引脚意外保持悬空、内部下拉电阻器具有防止切换(在启用和禁用状态之间切换)的功能。   

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Davor 的快速响应。