This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610无输出电压

Guru**** 2414100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937029/bq24610-bq24610-no-output-voltage

器件型号:BQ24610

你(们)好

客户设计了原理图、但没有输出电压。

请帮助检查原理图和波形。

e2e.ti.com/.../4456.waveform.docx

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      这些波形仅显示 VREF、REGN、它们只是直流值和 PH。 相反、当未连接电池时、您能否获取 VCC、PH 和 SRN 的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    客户获取一些波形、请帮助检查。

    e2e.ti.com/.../_E26C625F_.docx

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      看起来根本没有发生切换。 根据波形、VCC 信号为5V 直流信号、但在原理图中、输入信号标记为24V。 由于充电调节电压为16.8V、因此无法使用5V 输入为电池充电、因为这是一个降压充电器、因此转换器将被禁用、因为它将检测到睡眠模式。 如果转换器被禁用、那么 HSFET 将不会打开、因此 PH 将直接连接到电池(通过 RSR 和电感器)。 当您同时测量 PH 和 SRN 上的0.8V 电压时、这是合理的。

    请重新查看您的结果、因为某处有错误。