请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 你(们)好
客户设计了原理图、但没有输出电压。
请帮助检查原理图和波形。
e2e.ti.com/.../4456.waveform.docx
请提供一些建议。
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
客户设计了原理图、但没有输出电压。
请帮助检查原理图和波形。
e2e.ti.com/.../4456.waveform.docx
请提供一些建议。
谢谢
星号
你(们)好
感谢您的回复。
客户获取一些波形、请帮助检查。
e2e.ti.com/.../_E26C625F_.docx
谢谢
星号
尊敬的 Star:
看起来根本没有发生切换。 根据波形、VCC 信号为5V 直流信号、但在原理图中、输入信号标记为24V。 由于充电调节电压为16.8V、因此无法使用5V 输入为电池充电、因为这是一个降压充电器、因此转换器将被禁用、因为它将检测到睡眠模式。 如果转换器被禁用、那么 HSFET 将不会打开、因此 PH 将直接连接到电池(通过 RSR 和电感器)。 当您同时测量 PH 和 SRN 上的0.8V 电压时、这是合理的。
请重新查看您的结果、因为某处有错误。