请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24070 大家好、
您能帮我解决与 BQ24070相关的问题吗?
详情如下:
问题:
尽管充电电流设置为1.4A、但实际值约为1.2A。
详细信息:
电池电压大于 V (lowv)(它不是预调节)
电池电压为 V (BAT-REG)(它不是恒压充电)
模式设置为高电平、大约为4.4V
ISET2设置为高电平、大约为4.4V
IN 引脚由4.4V 供电
电源没有输出电流限制
OUT 引脚大约为4.3V 且 V (DPPM-REG)=3.45V、因此 DPPM 不会限制电流
其他问题:
数据表指出 Vcc 最小值为4.35V、但示波器的图显示交流电压高于5V。
这是否意味着当充电电流较大时、输入电压也需要更高、例如高于4.35V?
此致、
Kurumi Hasegawa