This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:TPS562201使能引脚问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938388/tps562201-tps562201-enable-pin-issue

器件型号:TPS562201

你(们)好

希望一切都好  

I m 使用 TPS562201降压转换器进行8.4V 至3.3V 的转换。

最大负载电流为70mA

I m 通过按钮开/关控制 器 IC 控制使能引脚

现在我遇到了一个问题。两次 IC 使能引脚损坏。

我附上了原理图、希望尽快给我一个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS562201 EN 引脚的最小和最大电压是多少? 您能帮助使用示波器检查波形吗?

    此致、

    赵永

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sands、  

    按钮是 机械开关。 它将导致较大的尖峰电压。 因此、我认为该尖峰电压会导致 EN 引脚损坏。 建议在 EN 引脚和 GND 之间添加一个0.1uF 旁路电容器、以过滤尖峰电压。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Edwin  

    让我尝试并传达结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young Zhao

    我的 ENA 最大电压为8V  

    最小电压为6.5V

    打开和关闭电源时的波形良好

    但是、每当我插入电源连接器时、我都会在连接到的 ENA 引脚中获得尖峰波形 降压转换器.连接波形.在不按下开关单元的情况下、结果会持续几毫秒、然后关闭  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它应该是机械按钮的特性。您可以尝试使用旁路电容器来降低尖峰影响、建议绕过1uF 电容器。

    此致、

    年轻